结果:找到"像素编码 LED点阵 WIFI透传",相关内容807条
  • EC35旋转编码器
  • 有哪位大佬用过这种编码器嘛?请教一下这种波形该怎么处理才好啊?
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 器 旋钮 发帖人:Swiler 发帖时间:2022-04-10 14:27:00
  • VK1629ASOP32三线串行接口128点阵LED数显驱动IC
  • 产品型号:VK1629A产品品牌:VINKA/永嘉微电/永嘉微封装形式:SOP32产品年份:新年份概述VK1629A是LED(发光二极管显示器)驱动控制专用电路,内部集成有MCU数字接口、数据锁存器、LED高压驱动等电路。主要应用于冰箱、空调、家庭影院等产品的高段位显示屏驱动。功能特点:•采用功率CMOS工艺•显示模式16段×8位•辉度调节电路(占空比8级可调)•串行接口(CLK,STB,DIO)•振荡方式:RC振荡•内置上电复位电路•采用SOP32封装VKD223EB---工作电压/电流:2.0V-5.5V/5uA-3V感应通道数:1通讯接口最长响应时间快速模式60mS,低功耗模式220m...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: VK1629A SOP32 三线串行接口 128 发帖人:芒果DB 发帖时间:2022-04-08 11:44:00
  • 立创商城的物料编码能不能固定啊?
  • 不知道是不是同样一款料,前几个月是这个物料编码,过了几个月,物料编号就改了,型号一样,但编码不一样.这样对我们研发指定型号造成很多麻烦.不指定物流编码,谁知道采购买回什么?但物料编码如果不固定,一个型号对应多个物料编码,这也用不下去啊.这个问题要怎么解决一下啊?比如这两款是不是一个型号?
  • 所属专栏: 建议与反馈 标签: 物料 发帖人:张e 发帖时间:2022-02-10 14:51:00
  • 做一个APP将图片视频像素重排并编码通过WIFI发送到LED屏显示
  • APP将图片或视频帧像素进行重新排列,然后通过WIFI传输到RGBLED点阵(或采用ESP8266)来显示。本项目需要编写下位机软件和APP,调试硬件由我制备。市面上那么多APP,为什么要重复做这种事?因为所使用的LED点阵屏很特殊,主要是LED特殊:很多颗RGBLED的数据通道首尾相连,每颗LED均截取收到的bit0~bit23的数据,其余数据整形转发给下一颗LED。LED收到的数据形式如下每帧数据的刷新信号为一个80uS以上的持续低电平,当此信号出现时LED屏刷新显示。APP要实现的功能:1.可以输入点阵屏的行数(横排)、列数(竖排)、每串LED数,需要每串LED数的原因是也许一串LED...
  • 所属专栏: 项目外包 标签: LED WIFI 发帖人:半进化人 发帖时间:2021-01-04 18:41:00
  • PCB里焊盘或者线条等对象可以按照参考点镜像吗?
  • 在立创EDA中,PCB里焊盘或者线条等对象复制的时候虽然可以选择参考点,但是再使用镜像功能的时候就不是按照所选的参考点进行镜像了,而是参考对象自身的中心点进行镜像。这样使用起来有很大局限性,希望后续版本可以尽快更改!
  • 所属专栏: PCB设计 标签: PCB 参考 发帖人:rm543 发帖时间:2020-07-04 14:42:00
  • 沁恒网络芯片赠送活动!CH9120模块测评
  • 看到沁恒的网络芯片免费赠送的活动啦,真是诚意十足。准备申请CH395模块来让STM的单片机联网。网上随便一个以太网模块都好几十,点赞免费赠板传送门:http://club.szlcsc.com/article/details_41784_1.html抓紧把先前申请的CH9120模块测评啦,之前就是看中无需编程,简单配置才选择的。此次测评我主要针对数据传输稳定性及模块运行功耗来的。毕竟这是款网络数据包和串口数据双向透明传输的芯片。(一)CH9120模块外观怎么说呢,当初看手册介绍芯片是QFN28封装的,大小4mm*4mm,体积够小才想尝试下的,收到模块后发现也太可爱了吧,我申请的是TTL串口转...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 网络串口 CH9120 发帖人:我芯永恒 发帖时间:2019-08-28 18:06:00
  • 蓝牙产品必备:串口蓝牙透传方案
  • 随着蓝牙技术的普及与发展,越来越多的电子产品选择了这种低成本无线通信的方式。串口作为一种使用广泛的通信接口,通过串口转蓝牙,进行无线通信传输的需求逐渐展现出来。蓝牙串口透传模块使用极其便利,开发者不需要了解蓝牙协议栈是如何实现的,只需要使用串口蓝牙模块就可以方便地开发蓝牙无线传输产品。借助CH9141串口蓝牙透传模块可以快速实现串口设备的蓝牙无线通信,大大降低串口扩展蓝牙接口难度并缩短蓝牙产品开发周期。一.应用框图二.CH9141串口蓝牙透传模块具备以下优势>串口和蓝牙数据双向透明传输>符合BLEV4.2规范>支持蓝牙广播、主机、从机模式>支持串口AT指令配置和蓝牙配...
  • 所属专栏: 方案应用展 标签: 串口蓝牙 发帖人:我芯永恒 发帖时间:2019-07-25 17:51:00
  • WIS800CTCPClient透传模式连接远程服务器使用方法
  • WIS800C是否支持透传功能?如何使用?答案:支持!使用非常简单,下面将会讲述使用。小知识:透传,即透明传输(pass-through),指的是在通讯中不管传输的业务内容如何,只负责将传输的内容由源地址传输到目的地址,而不对业务数据内容做任何改变。今天给家演示一遍,操作非常简单。关于准备的材料和工具以及接线方式方法在上一篇文档讲过,请自行查阅,链接如下:http://club.szlcsc.com/article/details_38376_1.html使用到相关AT命令如下:(1)基本状态检测的命令:握手测试:AT读卡测试:AT+CPIN?网络注册:AT+CREG?附着网络:AT+CGA...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 2G模块 WIS800C TCP通信 TCP Client 服务器 发帖人:ljfceo 发帖时间:2019-02-23 15:33:00
  • WIS800CTCPClient非透传模式连接远程服务器使用方法
  • 将在最近几天的时间,给大家介绍一款2G模块WIS800C的相关应用案例的使用方法。这个模块规格书已上传,请自行下载:WIS800C规格书_CN.pdf今天给大家介绍第一个内容:如何使用该GPRS模块WIS800CTCPClient在非透传模式连接远程服务器的操作方法。测试准备一个USB转TTL、GPRS评估板、杜邦线若干、FPC柔性天线(全频段)以及一张测试物联网卡(30M/月流量卡)以下是准备工作的材料,供电方式:建议采用独立电源5V2A,这样可以保证模块稳定工作。这里是测试,则采用USB转TTL串口线的5V电源给模块供电,是可以的。接线方式:如上图片所示。这里就开始直接奔主题了。TCPC...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 2G模块 WIS800C TCP通信 TCP Client 服务器 发帖人:ljfceo 发帖时间:2019-02-22 15:44:00
  • 推荐一款低功耗蓝牙(BLE--BluetoothLowEnergy)串口透传IC
  • 低功耗蓝牙(BLE--BluetoothLowEnergy)IC产品特性:供电:2.2~3.6V供电工作温度:0°Cto70°C存储温度:-50°Cto125°C内置LDO工作电流:2mA睡眠电流:<20uA关机电流:<350nA2级低功耗模式:睡眠模式(SleepMode)及断电模式(PowerDownMode)整合高性能的射频及调制解调器(MODEM),接收器(RX)支持超过75dB的可编程增益,感度(Sensitivity)可高达-90dBm。只要透过串行外设接口(SPI)或通用异步收发传输器(UART),即可进行BLE的透传工作封装:32-pinQFN(4mmx4mm)小...
  • 所属专栏: 代售推荐 标签: BLE 串口 发帖人:凡凡 发帖时间:2017-10-14 21:32:00
返回

顶部
您查看的是嘉立创&立创商城员工活动帖子。只有嘉立创&立创商城员工才可以查看。
如果您是嘉立创&立创商城员工,请准确完善以下信息,我们将对您的身份进行校验。
请选择您所属的公司:
姓名:
手机号码:
滑动验证:
短信验证码: